This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:LMH1228

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101404/lmh1228-lmh1228

部件号:LMH1228
主题中讨论的其他部件:LMH1297

LMH1228是否可以像LMH1297一样使用?

意味着SDI_OUT1+作为输入,就像SDI_IO+从SDI源接收并将信号多路复用到OUT0+/-?

如果是,如何配置寄存器?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将LMH1228 SDI_OUT1+配置为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    不可能。 sdi_out仅为输出。

    请告诉我您的申请-也许我们可以提出解决方案。 如果您愿意,您可以向我发送私人朋友请求,以机密方式讨论此事。

    此致,Nasser