This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:如何扩展板之间的通信距离

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101146/ds92lv2411-how-to-extend-the-communication-distance-between-boards

部件号:DS92LV2411
主题中讨论的其他部件:DS92LV2412

您好,

DS92LV2411和DS92LV2412用于主板和子板之间的通信。

目前,当板间的距离与500 mm 有关时,可以进行通信。

但是,不能在超过该距离的距离上执行通信。

是否有任何方法可以延长通信距离?  如果使用另一个IC可以改善通信距离,请告诉我。

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Astro:

    这些设备中没有特定的电缆长度限制。  只要电缆末端的接收器能够正确恢复发送的信号而不出现位错误,并且输入信号满足LVDS的最低信号阈值要求,则电缆长度将正常。

    一般建议是确保遵循数据表的布局指南,以尽量减少PCB上可能导致位错误的因素。

    我从设备数据表中看到的另一种方法是使用STP电缆并将VODSEL设置为高电压,这将有助于延长电缆的使用寿命。 您的团队是否在系统中使用同轴电缆或STP电缆?

    最佳,

    Justin Phan