This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:在功率提升过程中需要XI时钟

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101288/dp83td510e-required-xi-clock-during-power-ramp

部件号:DP83TD510E

您好,

我们在SNLS656C中看到,它规定时钟应在功率放大器处提供。

由于我们的设计具有复杂的时钟树结构,因此在为该IC供电之前启动时钟会有问题。

我们是否可以忽略这一点,例如额外重置芯片,或者这是否可能导致故障行为/损坏IC?

此致  

Espen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Espen:  

    如您所怀疑的那样,通过额外重置芯片可以忽略这一点。 不会发生损坏或故障行为。  

    谢谢!

    David