我尝试在 SGMII-铜缆模式下使用DP8.3869万HM,但无法正常工作。
DP8.3869万HM的SGMII接口连接至KSZ9897S微芯片开关设备的SGMII。
DP8.3869万HM 还可连接至Xilinx Zynq-7000设备的RGMII接口和RJ45连接器。
电路工作正常,即 当DP8.3869万HM接入时,我可以通过交换机获取以太网流量
RGMII到SGMII模式(Zynq到交换机流量)和RGMII到铜缆模式(Zynq到RJ45流量)。
我现在想将 DP8.3869万HM设置为 SGMII-铜缆模式以切换至RJ45流量,但使用时
来自SNLS614A的以下设置 (禁用自动协商除外),我 从RJ45无法通过交换机获得流量
0x01DF=0X0006 (也尝试0x0046)
0x0000=0x0140</s>0140
0x0010=0x5048</s>5048
0x0009=0x0B00 (也尝试了0x1B00和0x1300)
0x0c00=0x0140
我已将交换机(KSZ9897S)的SGMII接口设置为非自动协商,全双工,1Gbps,并设置为MAC侧模式。
如果能帮助您获得正确的配置/设置,我将不胜感激。
Graham Frost