This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:在SGMII-铜缆模式下配置DP8.3869万HM

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101222/dp83869hm-configuration-for-dp83869hm-in-sgmii-copper-mode

部件号:DP8.3869万HM

我尝试在 SGMII-铜缆模式下使用DP8.3869万HM,但无法正常工作。

 DP8.3869万HM的SGMII接口连接至KSZ9897S微芯片开关设备的SGMII。

 DP8.3869万HM 还可连接至Xilinx Zynq-7000设备的RGMII接口和RJ45连接器。

电路工作正常,即 当DP8.3869万HM接入时,我可以通过交换机获取以太网流量

RGMII到SGMII模式(Zynq到交换机流量)和RGMII到铜缆模式(Zynq到RJ45流量)。

我现在想将 DP8.3869万HM设置为 SGMII-铜缆模式以切换至RJ45流量,但使用时

来自SNLS614A的以下设置 (禁用自动协商除外),我 从RJ45无法通过交换机获得流量

0x01DF=0X0006 (也尝试0x0046)

0x0000=0x0140</s>0140

0x0010=0x5048</s>5048

0x0009=0x0B00 (也尝试了0x1B00和0x1300)

0x0c00=0x0140

我已将交换机(KSZ9897S)的SGMII接口设置为非自动协商,全双工,1Gbps,并设置为MAC侧模式。

如果能帮助您获得正确的配置/设置,我将不胜感激。

Graham Frost

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    我猜问题出在链路的非自动协商配置上。 您为什么选择禁用自动neg? 最简单的解决方法是启用它(如果可能),请尝试此操作并告知结果。  

    谢谢!

    David