This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 3.3V至5V I2C电平转换器不工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101341/pca9306-pca9306-3-3v-to-5v-i2c-level-translator-not-working

部件号:PCA9306

您好,TI团队:

我们正在使用部件 PCA9306DC1R将电平转换为3.3V至5V I2C接口。 流量如下所示。  

我们能够读取风扇控制器设备的I2C地址,但当我们尝试读取数据时,我们无法正确读取。

在 I2C中继器之后安装I2C电平转换器是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的。

    PCA9306是一个无源开关,因此两侧的上拉电阻器并行工作。 2.2 kΩ 可能太强。

    要找出信号可能存在的问题,请显示示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Suresh:

    正如Clemens所指出的,您的系统的结构图看起来应该正常工作。  

    从FPGA和SDA/SCL信号的风扇获得示波器镜头,这一切都在一个示波器上,这将帮助我们了解问题可能是什么。 您是否能够获得范围捕获。

    -Bobby