This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:SCK和SDA的进出标记是否有一些方法?

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101237/tca4311a-does-the-in-and-out-mark-for-the-sck-and-sda-have-some-means

部件号:TCA4311A
主题中讨论的其他部件:TCA4311, TCA4307

尊敬的先生/女士:

   我们使用TCA4311ADR作为控制板和IO卡之间的缓冲器,控制板和IO卡均插入背板,缓冲器位于控制板上。 在调试过程中,我们将始终插入和拔下控制板,偶尔也会插入和拔下IO板。 现在我们有一些关于此缓冲区的查询:

    根据数据表中的图9,这 4 个引脚(包括SDAIN, SCLIN,SDAOUT和SCLOUT)似乎都是双向的,这是否意味着无论我们如何连接这4个引脚,它们的工作和行为都是一样的? 还是最好 将SDAIN和SCLIN连接到我们的控制板,将SDAOUT和SCLOUT连接到我们的IO板? 谢谢你

此致,

Liz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n ü I²C协议本身是双向的。

    但开机功能不同:它假定SDAIN/SCLIN已连接到背板,并等待总线空闲,然后再将另一端连接到背板(第8.4 1节);另请参见图12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liz,您好!

    我只是想首先指出,我不建议使用TCA4311。 我始终建议使用或升级到TCA4307,该系统随附了卡滞总线恢复功能。 或者,您可以使用TCA9511,它只是TCA4311的更新版本。 这两种设备都是配有TCA4311的P2P设备。

    为了确认Clemens所说的话,我们将其显示在示意图上:

    背板必须连接到SDAIN和SCLIN,设备才能正常工作并可热插拔。

    最佳,

    Chris