This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:启动时TX/DTR的奇怪行为

Guru**** 2907070 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E, TL16C750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098936/tl16c750e-odd-behavior-of-the-tx-dtr-at-startup

部件号:TL16C750E
主题中讨论的其他部件: TL16C750

您好,

在使用TL16C750E测试我们的设计时,我们遇到了奇怪的行为。

我们在RS485模式下使用该组件,因此/DTR是我们的TX_EN和/RX_EN信号,用于 在该组件连接至RS485信号之后连接的收发器。

以下是我们观察到的情况:

  • 复位时,组件将/DTR设置为HIGH (高)和TX HIGH (高)(如数据表中所述)。 因此RS485输出在收发器之后较高。
  • 重置阶段后,/DTR保持高电平,TX输出变为低电平。 因此,RS485输出在收发器之后较低。
  • 在RS485中配置组件后,/DTR仍保持高电压,TX输出恢复为高电压。 因此RS485输出在收发器之后较高。
  • 第一个字节传输后,/DTR变为低电平,从而使RS485输出为Hi-Z

我看到两个问题:

  • 开始时切换TX HIGH (高)/ LOW (低)可能会使前面的接收器松动,因为它看起来像一个起始位。
  • 如果TL16C750不是总线的主控设备,则在组件传输第一个字节之前会发生冲突。

这种行为是否已知/如预期的那样?

我在下面拍摄了一些示波器屏幕截图。

第一个显示了一个长记录,我们看到组件启动,然后在发生某事(从TL16C750到CPU的数据交换)之前出现一个长延迟,这与我们启动CPU调试器以配置部件并开始通信相对应。

启动的缩放:

在TL16C750配置和首先交换数据之前的行为缩放:

首次更换后行为的放大(分辨率较差,因为我们在示波器上工作的时间较长):

此致,

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特

    感谢您将此信息提交给E2E,工程师已收到您的帖子通知,并将在业务结束时2022年06月05日 回复。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemont:

    我需要查看我的办公室中是否有此EVM。 之后,我将尝试在切换重置时查看是否可以重现该问题,以查看我是否看到相同的内容。  

    我想您是在3.3V的电压下操作该设备吗?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    是的,我们确实在3.3V的电压下运行该器件。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认。

    我检查了我的办公室,但似乎手头上没有TL16C750E EVM。 我在内部下了订单,将EVM发送给我。 我预计他们将在周五之前抵达,但如果他们比预期提前/晚抵达,我会通知您。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby,

    我想我可能已经找到了这种行为的原因。

    主板上的重置存在问题,因此必须手动重置组件,我认为如果启动时组件重置未激活,则会出现此行为。

    明天我将进行进一步测试以完全确认。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby,

    我确认,非常奇怪的行为是我们在重置错误的情况下所做的。

    唯一仍然存在的行为是DTR信号较高,直到我们将设备配置为RS485模式,但我相信这是设计的。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemont,

    感谢您的回复。 很高兴听到您能够找出两个问题的根本原因。  

    如果您需要更多帮助,请告诉我。 今天,越南船民刚刚抵达。

    -Bobby