This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1611-SP:LCCC软件包的引脚不在数据表中

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1611, UC1611-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097974/uc1611-sp-pinout-for-lccc-package-not-in-data-sheet

部件号:UC1611-SP
主题中讨论的其他部件:UC1611

对于UC1611和UC1611-SP部件,不显示20引脚LCCC封装的引脚。

您网站上的数据表是

"SLUS338A–1993年6月–2001年5月修订"

是否提供了包含LCCC-20引脚输出的更新数据表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    让我与我们的营销团队联系,为您解答问题。

    谢谢

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道数据表中缺少此软件包的原因,但会通知负责此设备的工程师,他下周返回办公室,将此更新添加到数据表中。  我们明确提供LCCC-20引脚选项,如我们的订购网站所示。  感谢您提请我们注意此事。

    谢谢

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据表中的LCCC-20引脚是否有可用更新?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil,

    此数据表的时代提供了独特的问题。
    我们没有时间表来确定何时将其添加到数据表中。

    可能需要一段时间才能添加。

    值得注意的是SMD上的引脚输出,您可以在那里查看。

    谢谢!
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在“UC1611-SP SMD 5962-90538”9.0538万”中发现了这一点。  这是您所指的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil,

    您回答正确。
    左侧为8针脚(CDIP)

    右侧为20引脚(LCCC)

    谢谢!
    丹尼尔