This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:界面-内部论坛

Guru**** 2926600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093214/tmuxhs4412-interface---internal-forum

部件号:TMUXHS4412

您好,专家

在TMUX4412 d/s中  ,通道间的对间输出偏差只有4 ps的典型值。我的客户想知道最大值。  

在TMUX4212 d/s中 ,线对内/线对间的偏斜率低,最大为8 / 20 ps,4212和4412是否使用相同的IP? 我可以参考4212。

巴西

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们感兴趣的数据速率是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑

    它是PCIe 4.0 用例,因此将为16Gbps

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下我们的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了,4212和4412是相同的IP。 所以你可以参考4212。