This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:时钟和闪存问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101178/tusb9261-question-for-clock-and-flash

部件号:TUSB9261

大家好,

TUSB9261可以使用25MHz 晶体吗?我看到大多数使用40M晶体,但 我的客户不能使用40M晶体吗?

第二个问题是:此部件是否必须为SPI提供闪存? 如果是,闪存的要求是什么?

非常感谢。

顺祝商祺!Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅支持40 MHz。 (很明显,数据表的修订版G中已更改此项,我确信这是有原因的。)

    固件需要SPI闪存。 其要求在8.2 .2.4 一节中介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    明白了,非常感谢。

    顺祝商祺!Sunny