This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:使用DS90UB960-Q1EVM测试余量

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100375/ds90ub953-q1-use-ds90ub960-q1evm-to-test-margin

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我们 将TI 953 (在我们的电路板上)连接到 DS90UB960-Q1EVM。 然后,我们将获得如下所示的"利润分析"图表。

您对这个数字有何看法? 此图是否显示ti953和ti960之间的连接稳定? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guihui:

    在某些EQ/Strobe设置中,MAP工具的结果似乎有点不稳定。 这不是最佳结果,这表明可能需要对PCB布局进行一些改进,甚至对电缆进行更改。 但结果仍在可接受的范围内,并不一定需要更换硬件,除非有基准测试结果表明情况不同。

    红色方块表示在测试特定EQ/Strobe设置期间检测到错误,这可能会影响连接的SER/DES设备的锁定。 您可以在ALP中增加停留时间以获得更准确的结果,但只要至少有4个通过的频闪灯位置和3个通过的均衡器级别组成连续的绿色矩形,就可以使用结果。

    您共享的结果中有连续的绿色方块,因此似乎不需要更改硬件。 但您必须验证测试台上的SER/DES之间是否存在任何通信或数据传输问题。 Aeq的扫描范围可以仅限于连续的绿色区域,以增强链路的稳定性,但请记住不要将Aeq扫描范围限制得太多,以便在正常操作中最大限度地提高Aeq的适应性。

    有关地图结果以及如何通过960设备上的寄存器设置限制Aeq扫描范围的更多详细信息,请参阅链接的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts=1652282197222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB960-Q1 

    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf?ts=1652282969812 

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Justin,您好!

    我们继续测试利润率。   有时,“利润分析”图如下所示:

    从上面的图片来看,测试结果非常不稳定,每次都不一样。

    这是否意味着硬件环境较差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guihui:

    这似乎表明SER/DES之间的硬件较差。 请记住,我们建议在地图结果中使用至少为4x3平方的连续绿色矩形。

    在您的设置中似乎无法实现这些结果。

    您可以检查的一件事是电缆。 查看更改SER/DES之间的电缆是否会改善地图结果。 另外尝试使用较短的电缆。 如果较短的电缆不能显著改善结果,则问题必须是PCB组件或PCB布局。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。