This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:发射机功率谱密度

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100736/dp83tc811sevm-transmitter-power-spectral-density

部件号:DP83TC811SEVM

我进行了PSD测量,但它超过了20MHz或更低的限制。

测试模式设置为5。

DP83TC811SEVM设置是否错误?

如果您有任何技术知识,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们最近发布了一份应用手册,其中包含配置合规性测试的说明。 请参阅以下指南并确保您已遵循其中包含的所有建议: https://www.ti.com/lit/an/snla293/snla293.pdf 

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您提供信息。

    我解决了这个问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我将关闭此线程。

    David