This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS176:NRZ随机代码生成器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN74LV374A, SN74HCS86, SN74AHC86, SN74AHC374, SN74LV86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100621/sn75als176-nrz-random-code-generator

部件号:SN75ALS176
主题中讨论的其他部件:THVD1552, SN7.5179万B, SN74LV374A, SN74HCS86, SN74AHC86, SN74AHC374, SN74LV86A

各位专家,您好!

客户需要帮助在我的示波器上设置眼图,以检查我的RS-485通信。

在报告的第18页上,有一条电路用于生成NRZ随机代码生成器。 客户希望了解这是如何联系的。 请参阅以下问题:

"我知道555的引脚3连接到示波器触发器。 我认为这与触发它的边缘无关。 我不理解"输出至电缆","输入至电缆"和"输出至范围"的连接。您能解释这些吗? 我认为"对范围的输出"将转到范围的通道1,可能触发器将转到通道2。 是这样吗?"

感谢你的帮助。

此致,

Marvin Arcangel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    555的引脚3输出一个常规的方波;您确实可以在任何边缘触发。 您也可以将555替换为另一个信号源(超过2 MHz时需要使用该信号源)。

    顶部收发器仅用作发射器;底部收发器仅用作接收器。 将它们连接到电缆的两端。 (如果您有全双工收发器,如SN7.5179万B或THVD1552,则只需要一个芯片。)

    RS-485信号为差分信号。 对于眼睛图,将"输入到电缆"信号连接到两个示波器通道并计算其差异。

    "输出到范围"允许您监控接收到的数字信号(如果您确实需要)。

    三种逻辑芯片的可能替代方案是SN74HCS86/SN74AHC86/SN74LV86A和SN74AHC374/SN74LV374A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    克莱门斯的分析是正确的-如果您有任何其他问题 ,请告诉我,我将了解我能做些什么!

    最佳,

    Parker Dodson