This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA3.9306万:TCA3.9306万中继器功能

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100866/tca39306-tca39306-repeater-function

部件号:TCA3.9306万
主题中讨论的其他部件: TCA9617A

大家好,  

 TCA3.9306万是否具有中继器功能? 数据表中未明确说明。  

如果是,与 TCA9617A相比有什么优势?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,TCA3.9306万是无源交换机。

    缓冲信号的设备在 产品列表中标记为"缓冲"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍利斯,

    克莱门斯是正确的,这不是中继器。 此器件使用pass-FET架构。 因此,TCA3.9306万是一个转换器,而不是缓冲区。

    最佳,

    Danny