This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:用于1.1 应用程序的交换机解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100468/hd3ss3412a-switch-solution-for-dp1-1-applciation

部件号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他部件:HD3SS3412

团队成员,您好!

由于客户已经拥有HD3SS3412的AVL,其BW也包含1.1 应用程序的1200,因此我想将其推荐为1.1 的1200交换机,那么,如果我将其用作1.1 的交换机,您是否想帮助我检查它是否存在问题?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼:

       它可以工作,但您也需要另一个Mux来切换HPD和AUX信号。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,大脑,

    感谢您的信息。

    那么,版本设备与无版本设备之间有何区别?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别是temp,版本是0-70C,非A版本是-40C -85C。