This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:OTP编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097876/tusb4020bi-otp-programming

部件号:TUSB4020BI

您好,

来自TUSB4020BI DS:"支持使用供应商定义的USB设备请求对OTP进行编程。"

您能否提供相应的工具和手册?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友邀请,我会直接将其发送给您。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢JMMN。 请求已接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的消息,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    我还有一位客户就此提出的请求。 请您也与我分享信息吗?

    此外,您是否可以确认设备在 没有预先编程的情况下工作? 无需充电,也不需要任何其他功能。客户只需连接到下游设备进行通信

    巴西,

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    是的,集线器设计为在没有I2C,SMBus或OTP的情况下工作。  如果未使用I2C / SMBus,请勿在SMBUSz上安装下拉菜单(或集线器进入SMBus模式),我可以与您共享OTP应用程序,但它要求每个主板都单独编程。  它不适合批量生产。   

    此致,

    JMMN