This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B和TUSB4020BI是否可用于相同的电路和程序?

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099633/tusb8020b-can-the-tusb8020b-and-tusb4020bi-be-used-with-the-same-circuit-and-program

部件号:TUSB8020B
主题中讨论的其他部件:TUSB4020BI

您好,TI团队:

我们需要双端口USB 2.0 集线器。  除TUSB4020BI的RSVD引脚外,它与TUSB8020B引脚映射相同。

由于短缺问题,我们正在计划采用双重设计。  

我们仅使用USB 2.0。 TUSB8020B和TUSB4020BI是否可以与相同的电路和程序配合使用?

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Downey,

    是的,可以使用相同的USB 2.0 功能在TUSB4020B布局上填充TUSB8020B。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的回答。

    我们完成了TUSB4020BI的示意图。 您能否查看所附的示意图?

    e2e.ti.com/.../5417.TEST.pdf

    我们不 通过 I2C或SMBus控制TUSB4020BI。只能独立控制。我们不使用自动模式。 500mA的充电电流足够了。

    请查看示意图。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Downey,

    请查看数据表的9.2 部分:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb4020bi.pd

    原理图中缺少许多关键组件: Crystal,USB_VBUS,USB_R1等

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的建议。

    我们确实修改了原理图。  

    e2e.ti.com/.../4020-RE.pdf

    我检查 了TUSB4020BI示意图核对表。 能否 查看?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Downey,

    这是一个很大的改进。  如果未使用SMBus,请勿在SMBUSz引脚上安装下拉电阻器,否则集线器将进入SMBus模式。  此外,正常使用时不需要I2C,但它可以作为填充选项。  TUSB4020B上的参考设计在电源线上有很多去耦合盖,虽然所有这些都很好,但集线器每个电源引脚都有一个盖,这很好-便于布局/成本。

    此致,

    JMMN