This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:适用于5.10 v的Linux驱动程序.................72和5.15 v.5.

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100876/tusb8020b-q1-linux-driver-for-v5-10-72-and-v5-15-5

部件号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB8020B

您好,先生,

我的客户希望在他们的项目中使用TUSB8020B-Q1,他们需要Linux kernel v 5.10 72和v 5.15。5的Linux驱动程序。 我们是否有TUSB8020B-Q1驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    TUSB8020B没有用于正常操作的自定义驱动程序,它使用用于Linux,Windows,MacOS的通用集线器驱动器。

    此致,

    JMMN