This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:HD3SS215EVM

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100915/hd3ss215evm-hd3ss215evm

部件号:HD3SS215EVM
主题:HD3SS215中讨论的其他部件

您好,

是否可以获取此评估板的PCB文件(pdf格式),以便查看HD3SS215的风扇?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是否有帮助? 如果需要,我还可以通过私人消息向您发送实际的PCB文件(Allegro格式)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    它有助于迈出第一步。

    非常感谢。