This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万YB:10BASE-T以太网资格测试-掩码违规问题

Guru**** 2510255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092016/dp83848yb-10base-t-ethernet-qualification-testing---masks-violation-issue

部件号:DP8.3848万YB

我使用Teledyne LeCroy ENET QualiPHY测试设置(DP8.3848万YB的自定义开发主板和欧洲微控制器制造商的评估板(使用9.2 8.3848万CVV代替)执行了几次10Base-T测试(.0.3 build 27.7958万核心版本)。

在所有测试中,我在“模板-内部MAU”正常和反向测量中都经历了相同的失败,这些测量参考了802.3 14.3 MAU。1.2 1的要求,50 % 通过重复的比率大致相同,屏蔽违例的实体相同,大约为几毫伏。

您是否知道这些DP8.3848万部件在10兆位下运行时的性能有任何限制?

在过去的几个项目中,我们成功地使用了相同的100 Mbits设备,并且在使用相同的测试仪器和设置(但考虑到QualiPHY对100 Mbits标准执行不同的测试)的资格测试阶段从未发现任何问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    感谢您与我们联系。

    我不知道DP8.3848万设备上的模板边缘存在任何问题。

    请您与我们分享测试结果吗?  

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    感谢您的回复,以下是定制主板(DP8.3848万YB)的测量值:

    以下是上述评估板(DP8.3848万CVV)的测量值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    感谢您分享波形。

    您能否在没有双绞线模型的情况下测量发射器的VOD (输出差分电压)?
    我正在从数据表中查找以下参数。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Gokul:这是所述EVAL板的测量值,由Teledyne LeCroy使用测试夹具TF-ENET-T-B上的主动差分探头获得,未配置TPM:

    它是否适合您的目的?

    此致,

    Devitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    VOD看起来不错。 有了这个VOD,我希望模板能够通过。

    您能否告诉我用于捕获上述信号的数据序列是什么?
    您能否分享您的定制主板示意图?

    我尝试查找夹具 TF-ENET-T-B的用户指南吗? 如果您有,请分享吗?

    --
    此致,
    Gokul。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    这是用于测量的配置(所有其他寄存器均为默认值):

    注册地址0x00 -> 0x0100
    注册地址 0x1A -> 0x0845
    注册地址 0x1B -> 0x0020 (EOP0序列)
    注册地址 0x19 -> 0x0121

    您可以在此处找到LeCroy QualiPHY用户手册,其中提供了有关测试板配置和 使用的多个信息: https://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/qualiphyenetmanual.pdf 

    同时,我向经销商询问了可能的TF-ENET-T-B校准需求,但他 确认,仅示波器需要定期维护,而不是电路板本身。

    最后,我们的原理图摘要如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    在差分对上的ESD电池进行去光电测试后,您能否尝试相同的测试?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经完成了,没有任何效果;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,这是所提到的EVAL董事会的实施:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    我想您已经验证了这一点,但我想仔细检查以下内容。

    1. 使用TPM和100欧姆完成测试
    2. TELDYNE固定装置与EVM的RJ45之间的电缆连接小于3英寸。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    测试是根据上述链接的LeCroy用户手册中的"10Base-T Dov掩码和电压测试"配置执行的,该配置似乎提供TPM和100欧姆。

    我还想与您分享TF-ENET-B说明: https://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/tf-enet-b-instructions.pdf

    按照规定,提供的测试电缆长度为6英寸:仅供参考,我还尝试使用更长的CAT6电缆(1,3米),仅验证Teledyne电缆是否可能存在严重故障。 在我看来,这些较长电缆的测量值与参考电缆的测量值没有太大的不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    现在,我没有想法了。 让我与 我的团队核实一下,然后回复您。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devitt,

    您是否可以在TI.com上获取EVM并执行相同的合规性? 这将向我们提供指示,说明是否存在导致故障的任何设置问题。 EVM设计已通过合规性测试,我们可以将其用作黄金器件。

    DP8.3848万I-MAU-EK 

    --
    此致,
    Gokul。