This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:我们是否可以在一条路径中使用两个交换机?它是否会影响信号衰减?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100591/ts3usb221a-q1-can-we-use-two-switch-in-one-path-and-does-it-affect-the-signal-attenuation

部件号:TS3USB221A-Q1

大家好,

我的客户想在 一条信号路径中使用两个TS3USB221A-Q1,请参阅下面的连接图。

我想知道这是否可行,它是否会影响高速信号衰减? 如果是剂量,您能否提供该值? 我们可以在数据表上找到的唯一参考是眼睛图案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在S4P模型中,在240mhz处,1个器件的插入损耗为0.6db,s0两个器件的插入损耗为1.2db。

    您是否只需要Q1设备?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    是的,它适用于汽车应用。

    对不起,S4P是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S4P是S参数模型,您可以从中获得插入损耗。此外,客户还可以使用S参数模型模拟损耗。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    感谢您的解释。 这解决了我的问题。