This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:支持HDCP

Guru**** 2536890 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092359/tfp401a-q1-hdcp-support

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件:TFP401TFP501

您好,

我的客户想要支持Chomecast 4.0 ,他们的设备是HDMI接收器端,用于处理HDCP 加密。

TFP401似乎不支持 HDCP,只有TFP501支持此功能?

我发现 TFP501在TI网站上没有此类信息。 TI是否仍支持此部件?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    TFP501的HDCP功能始终可用。 解密由DVI信号中编码的CTL3信号发送至HDCP接收器。 此编码由发射器完成,不需要接收器干预。 为了正确进行HDCP操作,TFP501必须将相应的密钥加载到外部EEPROM中,并由设备加密。

    我正在检查TFP501为什么不在TI网站上。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    明白了。非常感谢您的帮助。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我将在获得更多信息后提供有关此TT的更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    客户需要是HDCP许可证采用者才能购买该部件。 获得许可证后,请与我们当地的CSR合作下订单。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    明白了。谢谢!