This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD-Link UB941-UB948至1920x720面板的兼容性

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099145/compatibility-of-fpd-link-ub941-ub948-to-1920x720-panel

主题中讨论的其他部件:AlpUSB2ANY

尊敬的TI工程师:

我们使用UB941-UB948-ILL123AWU06ESe2e.ti.com/.../ILL123AWU06ES-V1.0-SPEC.pdf 面板作为视频输出(1920x720 mipi至2ch LVDS)。
ILL123AWU06ES在时钟90-130MHz下工作(如下表所示)

由于具有高时钟频率,我们使用“2-lane FPD-Link III Input,Dual Link OpenLDI Output”(2通道FPD-Link III输入,双链路OpenLDI输出)模式。

和UB941使用“Single DSI Input to Left/Right (Side by Side) Sitting (单DSI输入到左/右[并排]拆分)”。

我们想知道此设计是否支持此面板?
如果此设计可以显示此面板,您是否介意提供UB948模式生成器脚本进行测试?

此致,

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    此显示屏看起来像标准双OLDI输入显示面板,因此948应该能够成功 连接。  

    如果此设计可以显示此面板,您是否介意提供UB948模式生成器脚本进行测试?

    您是否熟悉TI的ALP软件? 它可用于连接到941/948并生成模式生成命令。  

    https://www.ti.com/tool/ALP

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Logan:

    我没有ALP单声道板,以前从未使用过ALP工具。

    是否可以在没有ALP板的情况下生成模式脚本?

    此致,

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    客户是否将EVM用于SER或DES? 如果是这样,USB将直接插入并可通过ALP工具访问。 或者,USB2ANY或Aardvark I2C编程器可与客户硬件配合使用,以实现ALP通信和控制。

    如果客户使用MCU/处理器或其他I2C编程器,则可以使用以下应用说明为PatGen配置设备。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla132

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在可以演示模式,非常感谢!