This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:有关直流电特性的问题

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100389/ds15ba101-questions-about-dc-electrical-characteristics

部件号:DS15BA101

您好,

我的客户对数据表上的直流电特性有疑问,如下所示。

问题1:
Vos (典型值)指定为Vcc-Vout (Vcc-Vout)/2。 应在哪种测试电路下测量此Vos?

问题2:
输出电压是在测试条件下指定的,单端和25欧姆负载。 2欧姆负载端接GND,VCC或其他什么?
您能否展示TI使用的测试电路?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirano-san,

    1)。 使用PRBS10 -具有50 % 过渡密度的模式- 1和0的数量相等。

    2)。 请注意数据表的图6。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    感谢您的回复。

    此致,

    K.Hirano