This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV87T:电流消耗估计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS34LV87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100320/ds34lv87t-current-consumption-estimation

部件号:DS34LV87T

你好,团队成员。

我正在估计电路的电流消耗。

我认为DS34LV87T的最大总电流消耗如下是正确的吗?

ICC (100uA)+ IO (150mA) x 4个输出= 600.1mA

此外,上述计算也会产生大电流。
您能否告诉我正常使用期间的电流消耗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro,

    仅当您在最大额定温度条件下通过短接差分输出来使设备达到最大值时,此计算才正确。  

    如果在典型RS-422下以100欧姆负载工作:

    I_TOTAL = ICC + V_DIFF (典型值;RL = 100欧姆)/ RL * 有源驱动器的数量-->数据表显示2.6V时100欧姆电阻器的典型电压,因此驱动器电流通常为26mA,而不是150mA (这是最大额定-并且只应在最大工作条件下发生,输出短接在一起)考虑所有因素,在典型使用情况下,您将看到的电流幅度接近26mA * 4 + 100uA = 104.1mA。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    非常有帮助。