This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:SN65C1168:过压事件期间针脚损坏电流

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102953/sn65c1168-sn65c1168-pin-damage-current-during-over-voltage-event

部件号:SN65C1168

从数据表中,我看到该部件中有转向二极管,可防止过压瞬变。 我所处的应用中,双电位TX和RX线必须在50V,~300us瞬态下工作。  

如果我使用耐电压为5V,钳位电压~9V的TVS,那么即使我将100欧姆电阻器与引脚输入串联,10秒的mA也会通过转向二极管。  (9-5.5V)/100 = 35mA。  在120欧姆终端电阻之后添加100欧姆电阻器可能只能在TX端工作,因为更改RX线路上的源阻抗可能会有问题。

转向二极管可以处理哪些类型的电流,并持续多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许驱动器输出高达20 mA。 接收器输入没有二极管,但它们允许−11 V至14 V之间的任何电压而不会损坏,因此9 V TVS不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多亏了Clemens,输出引脚上的转向二极管是否能够在几百微秒内超过20mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不得超过,即使是短时间内也不得超过。

    驱动器输出没有显式转向二极管。 如原理图所示,低侧MOSFET具有一个来自GND的寄生二极管,但没有到VCC的电流路径,因此输出电压必须从外部夹紧到小于7 V的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的帮助!

    Aidan

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢,我的解决方案是添加运行到5V轨上的二极管,为芯片供电,以夹紧7V以上的任何电压,因为我找不到足够的夹紧在9以下的电视。