This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:与PD控制器组合

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103279/tusb217a-combination-with-pd-controller

部件号:TUSB217A
主题中讨论的其他部件:TPS6.5987万DTUSB216I

您好,支持团队:

我们正在考虑同时使用TUSB217A和TPS6.5987万D。

在这种情况下,我们应该如何处理1.2 的协商?

或者不能将TUSB217A与TPS6.5987万D配合使用?

如果是,请告诉我另一种解决办法。

此致,

Hirokazu Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用与TUSB217A相同的TUSB216I,但默认情况下不启用CDP模式。

    此致,

    JMMN