This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:DP8.3869万HM

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102409/dp83869hm-dp83869hm

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件: DP8.3869万

您好,

我们正在寻找可将 SGMII 信号转换为RMII/MII 信号的媒体转换器,或者将SGMII信号转换为RMII/MII信号。 我们遇到 了DP8.3869万HM部件,它将执行MII/RMII到SGMII的转换,我们需要有关DP8.3869万HM 如何编程 和控制此设备的更多信息。 请找到符合我要求的顶层图表。

SGMII <========= > SGMII到RMII/MII转换器(DP8.3869万HM)<========= > PHY <==>连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    我将在内部向团队提出此问题,并在本周晚些时候给您回复。

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;如果您的团队能够尽快回复此问题,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    869不支持RMII,但我们将在内部进行仔细检查,而869支持SGMII到MII桥接。 我们将在本周晚些时候为您提供回复。

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    DP8.3869万 不支持SGMII至MII桥接模式。 对于869 PHY,它只能支持SGMII至RGMII桥接模式或RGMII至SGMII桥接模式。

    --

    此致,

    林晓明