Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
您好,
我使用 mt8930平台,CPU通过集线器TUSB8020B提供测试模式,但可以从两个端口测量测试模式波形。
我们在端口2上使用了USB磁盘,检查端口2路径是否正常。 但在我们发送合规性测试命令后,路径似乎断开连接。
2.0 与3.0 都出现故障。
以下是示意图,供您参考。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jeff:
请参阅以下常见问题解答:
此致,
JMMN
JMMN,您好!
我的客户回答他们的主机 MT8390 (MTK)不是Windos基座,因此他们的问题是如何将MT8390 SET pro_test用于集线器。
MT8390可以 将测试图案单独输出至集线器(8082B),但该图案无法 通过集线器。
如果 Hub (8082B)可以让 上游测试模式 更改为 下游输出,则认为可以解决此问题。
是否有任何方法 专用 于下游端口 保持转接? 如果允许 下游端口 保持转动,我认为测试模式将通过 集线器(8082B)和正常输出。
谢谢!
Jeff