This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5988万DKEVM:布局

Guru**** 2523440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102861/tps65988dkevm-layout

部件号:TPS6.5988万DKEVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5988万DK

问候,

我正在为我的公司进行一项有关USB的能力研究。 我想使用TPS6.5988万DKEVM评估板来完成此工作。 我需要进行一些硬件测试,但我也想进行一些模拟。 是否可以获取此项的布局文件? (我知道布局也在用户指南中,但这些是图片,我希望文件能够上传至我的仿真软件中。)

此致,

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您与我们联系。 请注意,TPS6.5988万DK仅设计用于USB4器件。 您是否正在对USB4执行能力研究?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想在USB4,USB 3.2 上进行测试,还想使用USB-C进行供电测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查您的朋友请求。

    此致。