This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:从单个引脚驱动RE和RE

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103052/thvd2410-driving-re-and-re-from-a-single-pin

部件号:THVD2410

您好,

我必须设计RS485半双工通信线路,并且我正在使用微控制器引脚来单独驱动Re和DE;我很肯定我过去已经做过(使用另一个芯片),但我希望您的工程师确认 此解决方案是否有效:

当RS485_DIR信号为低电平时, Rx已启用,TX已禁用

当RS485_DIR信号为高电平时, Rx被禁用,TX 被启用

我不需要将芯片置于待机或低功耗模式

非常感谢您的参与,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE/RE引脚具有相反极性,以便像这样对其进行控制。

    或者,始终启用/RE,并忽略您自己发送的数据(或监控其错误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯,就是我想的。

    事实上,我已经找到了一些旧原理图,在一个案例中,RE被强制接地,而在另一个案例中,我与RE进行了短接(我认为监测您刚发送的字节没有意义)

    再次感谢,祝你度过美好的一天!