This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:在"CLK_OUT"处于"RMII"模式时缺少输出(有时)

Guru**** 2643615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099279/dp83848q-q1-output-at-clk_out-is-missing-when-in-rmii-mode-sometimes

部件号:DP8.3848万Q-Q1

您好,德州仪器(TI)专家,

我对DP8.3848万Q-Q1有一些奇怪的行为,我无法理解。
我在引脚"CLK_OUTP"处没有50MHz输出。

描述:
我们使用引脚"X1"输入50MHz振荡器时钟参考(来自EBRA53T2H-50.000M振荡器的信号)。
此外,引脚“CLK_OUT”用作MCU的参考。

在大多数情况下,这非常有效,我们提供50MHz信号输出,并且可以通过以太网访问MCU。
在某些情况下,不提供“CLK_OUT”输出。 我没有50MHz信号输出,因此没有通过以太网连接到MCU。

检查:
我使用示波器检查了信号"X1"和"CLK_OUT:50MHz输入,无相关输出。
我检查了引脚"MI_MODE"的连接:它通过1kOhms上拉连接到3V3。

当我直接从振荡器使用50MHz信号时,一切都正常。
唯一的问题是我们在“CLK_OUT”处没有输出。

在数据表"DP8.3848万Q-Q1"中,它表示:
RMII 50 MHz时钟输出:此引脚为系统提供50 MHz时钟输出。
对于RMII模式,建议不要将系统时钟输出用作MAC的参考时钟。

问题:
这种“CLK_OUT”是否值得我信赖,即使它不推荐用于50MHz/RMII模式?
如果不是,在大多数情况下(大约 10个中有8个正常工作)?
在哪些情况下,此引脚处不会有输出?

希望有人能回答。
我很期待听到这方面的消息。

提前感谢

向Markus问好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    由于数据表明确指出不建议将此引脚用作MAC参考时钟,我们强烈建议找到另一种解决方法,为PHY和MCU提供50MHz时钟。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome,

    感谢您的回复。
    解决方法将有所帮助。 我上周试了几次PCB。
    但不推荐并不意味着不工作。
    为什么数据表中会出现这一短语?

    在大多数情况下,“CLK_OUT”也很好用。
    我阅读了数据表和应用说明,但我没有看到任何说明,说明为什么它不能正常工作。
    50MHz时会发生什么,25MHz时不会发生什么?
    为什么这种方法会有所不同? 有哪些限制?
    为什么不能仅适用于批次的20 % - 30 % ?
    某些物理限制/限制/不是芯片或RMII模式?

    不要误会我:我只是想知道,我想详细了解。
    同时,我还会与客户交谈,了解他们对PCB重新设计的想法。

    向Markus问好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:  

    Gerome今天不在办公室。 预计本周晚些时候会有回复。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    我们尚未以此方式对该设备进行特征描述,因此不建议将CLKOUT引脚用作参考时钟。 此外,一般来说,RMII是一个非常严格的计时接口,我们没有将设备描述为MAC的时钟源。 我们建议将MAC A信号直接从振荡器发送到其参考时钟,而不是当前配置。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerome,

    感谢您的回复。
    虽然我对数据表中的描述不满意,但直接向MAC提供振荡器信号和并行(非串联)的DP8.3848万Q目前解决了问题。 我们将在项目中改变这种情况。

    但是,我认为,"不建议"一词很容易被误解。 尤其是在测试原型时,甚至在大多数情况下是在系列中(10个中有8个是有效的)。
    应在数据表中更清楚地说明这一点。

    感谢您和您的团队就此问题提供的所有帮助。

    祝大家一切顺利

    Markus