This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:在收发器模式下,R引脚1异常下降1us,将接收器转至驱动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102791/sn65hvd82-r-pin1-abnormally-drop-down-1us-during-transceiver-mode-turn-receiver-to-driver

部件号:SN65HVD82
主题中讨论的其他部件: ISO7721

尊敬的专家:

我的客户使用RS485 SN65HVD82传输数据。 当收发器从接收器工作到驱动器时,R引脚异常下降1us,这导致MCU错误地处理此信号。

下图中显示了一些问题波形。 您是否会建议可能导致此意外下降的原因? 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    出现故障时,A,B和D针脚上发生了什么情况? 它是否每次都发生? 我还想知道ISO7721上的某件事是否导致了这种情况,在R未连接到Vina时是否会发生这种情况?

    此致,

    Eric Hackett