This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DS90UB960-Q1:BIST持续时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102956/faq-ds90ub960-q1-bist-duration

部件号:DS90UB960-Q1

大家好,

运行BIST的建议持续时间是多久?

谢谢

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片,

    我建议根据您所需的BER置信水平和您针对您的应用所需的BER水平进行设置。 您可以使用这样的基本计算器来查找时间: https://www.sitime.com/ber-confidence-level-calculator 

    大多数设计师使用的BER置信度通常为>BER 95 %

    例如,如果您测试10秒,您的98 % 置信水平可能为1e-10 BER:

    如果您想要>1e-12 BER的95 % 置信水平,那么您需要跑~15分钟:

    此致,

    凯西