This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:输入针是否已锁定?

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103273/tca9555-are-the-input-pins-latched

部件号:TCA9555
主题中讨论的其他部件:TCA8418

输入针是否已锁定?

例如,如果按下了连接到IO扩展器的瞬时按钮(输入状态改变),这将触发IO扩展器INT。
当微控制器看到INT并读取IO扩展器针脚状态时,该按钮已松开。

IO扩展器是否会说明哪个针脚已更改状态,或者仅提供每个针脚的当前状态(如果按钮在INT操作时已释放)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的9.3 3部分所述,输入未锁定,返回的输入信号将清除中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的帮助。

    Keyur,

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有TI的IO扩展器可锁定输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    键盘扫描仪(如TCA8418)具有按键事件队列。

    如果你想要一些其他的逻辑,你必须自己实施它的人字拖.