This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:串行接口问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101070/onet1151l-serial-interface-issue

部件号:ONET1151L
主题中讨论的其他部件: ONET1151PONET8551T

无法获取芯片以发出确认信号(驱动SDA低)。  所附SCK (绿色)和SDA (黄色)图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    您的范围似乎设置为每个分区1V。 出于某种原因,我们不确认7位的默认0.1万地址。  

    1)。 我假设AD0和AD1引脚是浮动的?

    2)。 主机是否也未在9时钟脉冲上驱动SDA?

    3)。 ONET1151L是否与另一个部件共享I2C接口?

    请向我们发送示意图的副本。 或者,您也可以向我发送朋友请求以及您的示意图。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nesser:

    你好。 代表客户记账。

    (1)正确,未连接AD0和AD1。
    (2)正确,在9时钟脉冲期间不驱动SDA。
    (3)否。ONET1151L不与其他设备共享I2C接口。

    我附上了接口电路的示意图。

    e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_7ca42ddb4.7978万d5868ef7a51e36d4387_5F00_attachments.zip</s>5868 4387

    提前感谢您的支持。

    此致,

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    我希望收到客户主板示意图。 请向我发送TI内部电子邮件,以便我可以向您发送过时的ONET1151L示意图,以便客户查看。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    我正在 使用文档第9页上的带有ONET8551T,ONET1151P和ONET1151L电路的TI Onet SFP+ 10G LR参考设计。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    我正在 使用文档第9页上的带有ONET8551T,ONET1151P和ONET1151L电路的TI Onet SFP+ 10G LR参考设计。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    我假设您拥有实际的参考设计。 您是否还可以访问此设计附带的GUI? 此参考设计已过时,不受支持。 我想知道您是否运行了此GUI,GUI和参考设计之间是否存在通信问题。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

     从TI网站下载的pdf I (请参阅附件,第9页)包含电路图。  我将电路放在PCB上。  我不知道 您指的是哪种GUI。 pdf中指定的电路是否会导致芯片故障?  

    谢谢!

    安东尼

    e2e.ti.com/.../TI-one1151-Reference-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    以前有一个具有此参考设计的GUI。 此GUI使用SMBus接口来设置Onet寄存器等。查看此参考设计的原理图,请加载R12和R13以查看您是否看到差异? 您可以尝试使用5K Ω 值Rs。

    此致,Nasser