This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:CAN促销

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103659/tcan1462-q1-can-promotion

部件号:TCAN1462-Q1

请帮助推荐合适的PN。

客户需求:

此外,CAN收发器应基于NXP解决方案(可选),以符合网络安全要求。
NXP收发器应具有以下功能:
Stinger的配置可作为ECU软件块的一部分;
通过标准安全闪存和安全启动进行保护;
用于更改开发阶段NXP配置的特定CAN消息对策,以避免降级;
通过数字签名保护的配置。
注:应在开发过程中定义有关NXP收发器的详细信息

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    因为我们是通过电子邮件讨论这个问题,所以我将关闭此线程。

    最佳,

    Chris