This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:TCAN1051HV和MAX1.3054万兼容性检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103615/tcan1051hv-tcan1051hv-and-max13054-compatibility-check

部件号:TCAN1051HV
主题中讨论的其他部件:TCAN1051

尊敬的TI团队:

我们在 设计中使用MAX1.3054万。 我们计划使用备用部件TCAN1051HV。 TCAN1051似乎是 MAX1.3054万的引脚对引脚替代。
您能否确认我们是否可以使用TCAN1051HV作为替代MAX1.3054万?

我还看到TCAN1051似乎缺货了。 您能否提供至少5个样本?

谢谢!

此致

Narayan Sangale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narayan:

    TCAN1051具有静音模式,MAX1.3054万具有待机模式。 您是指MAX1.3054万还是1.3053万?

    您还需要+/-70V总线故障保护吗?

    最佳,

    Chris