This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:能否获得旧版本数据表L版和K版

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102677/sn65hvd3082e-could-i-obtain-old-version-datasheet-rev-l-and-rev-k

部件号:SN65HVD3082E

尊敬的专家:

客户希望获得SN65HVD3082E数据表L版和K版

由于使用PCN,它们需要与最新版本的数据表版本M进行比较  

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    PCN 将在公告中指明任何和所有数据表更改(如有)。 我可以尝试查找数据表的最新修订版,但无法在线共享。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复。

    我知道您无法提供数据表。

    请您详细告诉我们具体的变化吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    我将直接向您发送有关这些PCN的电子邮件,然后关闭此主题。 感谢您首先联系E2E。

    此致,

    Eric Hackett