This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820EVM:EVM光绘文件需要...

Guru**** 2880740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103114/ds125br820evm-evm-gerber-file-need

部件号:DS125BR820EVM

尊敬的各位先生:

我的客户需要EVM Gerber文件作为参考,并加快其设计速度。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我可以通过电子邮件将这些信息发送给您。  我已向您发送E2E朋友请求,以便跟进此问题。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们现在是朋友了,我已经向您发送了包含 我的电子邮件地址的邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我将通过电子邮件跟进您。

    谢谢!
    已绘制