This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DS90UH949-Q1:禁用HDCP以与UB Deserializer配合使用

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1, DS90UB949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103749/faq-ds90uh949-q1-disable-hdcp-to-work-with-ub-deserializer

部件号:DS90UH949-Q1

您好,

我的客户希望使用DS90UH949-Q1设备代替DS90UB949A-Q1,以保持生产正常运行。 在查看详细信息时,他们有以下问题。

  1. 是否可以禁用HDCP功能? 如果是,如何做到这一点?
  2. 连接到生产中的UB解串器时,UH949是否兼容,是否仍在保修期内?
  3. 您能否确认设备是P2P设备,没有硬件更改?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    是否可以禁用HDCP功能? 如果是,如何完成?[/QUOT]

    默认情况下不启用HDCP。 如果您没有有意通过注册文件将其打开,则它将不会处于活动状态

    连接到生产中的反串行器[/ub]时,UH949兼容吗?是否仍在保修期内?

    是的

    您可以确认设备没有硬件更改吗?
    [/quote]

    是的

    此致,

    凯西  

    [/quote][/quote]