This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:P82B715电路I2C数据包问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102834/p82b715-p82b715-circuit-i2c-packet-issue

部件号:P82B715

尊敬的团队:

请帮助我解决这个问题,

我 在项目中使用P82B715[TI]。 我正在以 400Kbps的速度通过30 cm 带状电缆连接两个P82B715串行连接。 在一端,我将P82B715与 TMS320F2.8379万DZWTS微控制器[TI]进行了接口。

不幸的 是,电路中存在错误,即缓冲器的SCL线在缓冲端和控制器端之间交换[ I2C中继器的缓冲端[3000pF]连接到板载微控制器端,非缓冲端[400pF]连接到电缆端],SDA线正确。 这是否会导致数据包损坏或任何问题?

我已将我的电路的图像标在下面,供您参考。  请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    我们将对此进行研究,并在明天之前做出回应。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    不建议使用此功能,但可与您的上拉电阻组合配合使用。 但是,在这种设置中,您无法从使用P82B715中获益。  您的电缆另一端是否有第二个P82B715?

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我有一个第二个P82B715用正确的电路连接到电缆的另一端,该电路连接到I2C主控制器。 我提到的TI控制器TMS320F2.8379万DZWTS充当从属控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    这至少是好的。 正如我所说的,这有潜力发挥作用,但绝对超出了此设备的规格范围。 当电缆端降低时,它只能在最大电流下消耗2.6 mA 如果设置正确,作为缓冲端应能够吸收30 mA的电流。 这使它能够驱动更强的负载。

    随着电缆和上拉电阻器的大小,这可能足以驱动低电流,但您必须自行测试。

    最佳,

    Chris