This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:数据通信

Guru**** 2811215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103345/sn65hvd3086e-data-communication

部件号:SN65HVD3086E
在“线程:LM2.2675万LM2.5011万”中讨论的其它部件

亲爱的Parker

我们进行了进一步的测试,并希望分享我们的结果。 请求您的建议。

1)在进一步测试中,我们发现当RS422信号和DC_24V使用单独的电缆分离和连接时,不会出现此问题。 当同一电缆上不存在DC_24V时,RS422信号正常,电缆长度为200至300米。

2)我们的主板上使用了直流-直流转换器IC LM2.5011万MYX/NOPB 9V-30V至5.00V @ 1A。 我们遵循了此处所示的设计 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=80D4213D6E367940</s>36.794万

3)我们测试了使用 不同DC-DC转换器LM2.2675万的旧款产品。 未出现此问题。

4)我们的设备使用CAT5/CAT6电缆连接到远程主机。 这是RJ45电缆连接信号和针脚详细信息。

针脚编号 信号 RJ45电缆
1. TX+ 白绿
事务- 绿色
3. Rx+ 白色橙色
4. DC_24V 蓝色
5. DC_24V 白蓝
6. 处方- 橙色
7. 接地 白棕色
8. 接地 棕色

此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,LM2.5011万产生更多的切换噪音。 我想您必须在其前面添加更多筛选。 (使用示波器找出噪声频率。)

    对双绞线的两根导线使用相同的信号将导致共模噪声。 DC_24V和GND应配对两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandra:

    感谢详细更新!

    因此,根据您的结果,当您使用LM2.5011万时,SMPS会产生大量切换噪音,而LM2.2675万则不会出现此问题。 基于您的工作台设计- 2.5011万的切换频率高于LM2.2675万的2倍-因此我 的第一个想法是转动切换频率,因为LM2.5011万可能会变慢(您也可以通过降低切换频率获得更高的效率- https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/30) 稳压器开关速度是最大的噪声源,较低的频率似乎是当前设计 与旧设计之间的巨大差异。

    在输出端附加过滤帽可能会有所帮助,但如果软启动在您的设计中很重要,则可能会影响软启动。  

    我认为降低开关调节器的频率是我了解这是否有帮助的第一步,因为>1MHz的开关速度可能会对数据信号造成太多干扰。 如果这不能解决您的问题,则可以在输出处进行额外过滤,但这也会对调节器的响应产生一点影响。 消除SMPS噪声的最佳方法绝对是跟随LDO -从效率角度来看,它不是很好,但这些部件在清除SMPS噪声方面做得很好。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我,如果这些解决方案有任何帮助,如果没有,我们将了解还可以调查哪些其他问题!

    最佳,

    Parker Dodson