This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:此产品是否包括Bushold功能?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103399/am26c32-does-this-product-include-bushold-feature

部件号:AM26C32
主题中讨论的其他部件: AM26LS32A

大家好,

我写此文章是为了检查 AM26C32是否包括总线保持功能? 我的客户使用AM26LS32,当输入的上升/下降边缘非常缓慢时,MET输出不稳定。

在更换为AM26C32后,该问题似乎得到了很大的解决,而且该设备似乎包含一些总线保持功能。

我们希望了解:

1. AM26C32是否包括总线保持功能?

2.对于TI逻辑器件或收发器器件,如何确定它是否包括总线保持功能?

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LS32A和AM26C32都没有总线保持输入。

    但是,两者都存在滞后(请参阅Vhyys规格),AM26C32的滞后量稍大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    清洁正确AM26C32没有总线保持输入,但它具有较大的滞后,这似乎是使用AM26LS32A时帮助解决问题的附加因素。 通常,数据表中会明确提及诸如总线保持之类的功能,因为它直接影响操作。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson