This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:与CMF电路的首次同步信号失真

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101340/tusb213-about-distortion-of-first-sync-signal-at-circuit-with-cmf

部件号:TUSB213

大家好,

 

我们的客户正在评估TUSB213。

然后,在带有CMF (共模滤波器)的电路上出现"第一同步信号失真"(它是红圈部分)。

因此,这种眼图无法通过合规性测试,因为波形进入眼罩。

但是,如果没有CMF,则不会在电路上发生这种失真。

 

建议使用TUSB213进行CMF连接吗?

它们使用DLW21SN900HQ2L。

如果您有任何疑问,请告知我们,您推荐的CMF零部件号是多少?

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    是的,这是一个已知的共同模式扼流圈对USB 2.0 高速眼睛的影响。

    您能否从示波器中获取眼图并通过官方USB-IF工具(如下所示)运行?  它可能会将眼睛标记为"通过",因为它为首次过渡/最后一次过渡偏移提供自动放弃。

    https://usb.org/document-library/usbet20

    大多数应用通常不需要转子的最高升压级别,我们建议客户使用通过眼罩的最低设置,以防止超速。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您提供的信息和建议。

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

     

    我有三个问题。

     

    -------------------

    [Q1]

    据我们的客户称,2.0 是一种全速/低速浪涌电流测量工具。

    因此,他们知道2.0 与高速测量无关。

    他们的理解是否正确?

    -------------------

     

    [Q2]

    "第一个同步信号失真"的出现状态如下所示。

    案例1:CPU -> CMF -> USB总线SW -> USB连接器->测试装置:如果他们不能使用TUSB213,"第一次同步信号失真"不会发生,但眼睛图案被打破

    CASE2:CPU -> CMF -> TUSB213 -> USB总线SW -> USB连接器->测试装置:“首次同步信号失真”没有发生,但这种眼图无法通过合规性测试

    案例3:CPU -> TUSB213 -> CMF -> USB总线SW -> USB连接器->测试装置:出现"首次同步信号失真",但这种眼图可以通过合规性测试

     

    您说:“这是一个已知的共同模式扼流圈对USB 2.0 高速眼睛的影响。”

    TUSB213和CMF的组合是否会发生这种情况?

    那么,是否禁止将TUSB213和CMF一起使用?

     

    而且,"第一同步信号失真"因CMF的位置而异。

    如果您有此原因的信息,能否告知我们?

    -------------------

     

    [第三季度]

    case3结果良好。

    因此,他们正在评估案例3的反向USB信号,但出现了"第一同步信号失真"。

    case3':CPU <- TUSB213 <- CMF <- USB总线开关<- USB连接器<- PC

     

    根据上述结果,他们设计了壳体4电路(带有CMF x2cps)。

    Case4:CPU <- CMF <- TUSB213 <- CMF <-USB总线软件<-USB连接器<-PC

     

    但是,出现“第一同步信号失真”。

    "第一同步信号失真"是否有任何改进?

    他们希望消除此信号的失真。

     

    -------------------

     

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    回答1. 否,USB-IF要求所有信号质量测试都使用USBET 2.0 :

    USBET20是用于USB合规性测试的独立电气信号分析工具。 USBET20是官方合规性电气分析工具,可对信号质量和从示波器捕获的浪涌电流数据执行通过/失败评估。 注意:某些认可的示波器测试解决方案使用专有软件来评估信号质量和浪涌电流事件。 唯一用于认证信号质量和浪涌电流的官方分析工具是USB-IF发布的USBET20。 请务必通过USBET20运行捕获的信号质量和浪涌电流测试数据,以便对测量结果进行正式评估。

    回答2: 已知共模扼制圈会由于耦合而影响USB HS测试数据包的前几位(TDK有一篇很好的文章,位于 https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/content/emc-guidebook/en/eemc_practice_04.pdf)。  如果眼睛闭合,则这种影响可以忽略不计。  由于第一位是共模转换,TUSB213的影响也可能略有不同。   第一个同步位失真不会影响数据质量,我建议在波形上运行USB-IF后处理工具,以确认它是否是有效故障。

    解答3. 他们是否已尝试降低TUSB213上的BOOST / EQ设置,以减少转驱动器的任何影响?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您提供详细信息和意见。

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    JMMN