This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A和TFP401之间的差异

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103105/tfp401a-difference-between-tfp401a-and-tfp401

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件:TFP401,

你好,团队成员

 TFP401A与 TFP401有何区别? 我的客户遇到了TFP401A的耗材问题,我想知道TFP401是否可以作为直接更换件。

如果您有任何疑问,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP401A包括HSYNC再生电路。 这需要 与显示HSYNC抖动的Sil154互操作。 但是,Sil154已不再上市。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    因此,客户在其TFP401A主板上填充TFP401的效果是否良好? 您是否需要它们的原理图和连接来确定它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它取决于 DVI发射器。 在TMDS加密过程中,某些DVI发送器会对传输的HSYNC和VSYNC信号造成抖动。 HSYNC信号可以从任一方向的标称值移动一个像素位置(一个时钟),从而产生多达两个HSYNC移动周期。  

    如果DVI发射器没有此问题,则可以使用TFP401。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    了解并感谢您提供信息。