This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F175MQML-SP:是否有IBIS或其他信号完整性模型可用于此设备?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS96F174MQML-SP, DS96F175MQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096944/ds96f175mqml-sp-are-there-ibis-or-other-signal-integrity-models-available-for-this-device

部件号:DS96F175MQML-SP
主题中讨论的其他部件:DS96F174MQML-SP

各位专家,您好

是否有IBIS或其他信号完整性模型可用于此设备?  

我还在为DS96F174MQML-SP寻找类似的型号。

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    遗憾的是,我们没有此零件号的任何模拟模型,也没有非SP版本的模拟模型。 在我们的产品组合中,我们确实为其它四通道接收器(如 AM26LV32E 或 SN75LBC173A)提供了IBIS模型。 虽然这些型号可能不是DS96F175MQML-SP的确切型号,但客户可以使用它们来为其系统建模。 他们计划如何使用IBIS模型?

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    他们希望对其系统级设计执行信号完整性分析。  

    令人失望的是,我们没有支持这种做法的模式。 他们会喜欢IBIS,Spice或其他类似的模式来帮助实现这一点。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我明白令人失望的是,模型通常是在芯片发布时生成和发布的,此设备的非SP版本和-SP版本都不是正常项目流程的一部分,因为它们较旧。 当我们从内部团队获得更多关于客户可用于此设备的更新时,我将更新此线程。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eric

    我正在与客户合作,以获取他们正在尝试评估信号完整性的I/O路径的示意图片段。 我希望应用程序团队对原理图的一些评论和一些布局建议能够满足他们的需求。  

    我将在获得该信息后创建一个新线程。

    Jim B