This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:SFP速度详情。

Guru**** 2455110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103165/dp83869hm-sfp-speed-details

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件: DP8.3869万

您好,

DP8.3869万HM与RGMII接口上的IMX6sx处理器连接。

我们已将SFP连接器连接到DP8.3869万HM。  使用SFP连接器的DP8.3869万HM支持的最大和最小速度是多少?

谢谢!

预热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    DP8.3869万 PHY支持100Mbps至1000Mbps的光纤应用程序。

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我们将SFP连接到SFP连接器上的以太网接口,则最大最小速度是多少?

    此外,SFP接口是否支持自动协商以获得1000 Mbps的速度?

    我们正在使用 RGMII到SGMII桥接模式。 我们是否可以在SFP连接器上支持10/100/1000?

    谢谢!

    预热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    我可能会对您的申请感到困惑。 您是否在谈论使用DP8.3869万将RGMII连接到SGMII网桥,然后使用SPF将SGMII转换为光纤应用? 或者您是否询问869是否支持RGMII到100Base-FX或1000Base-FX? 您能否绘制一个方框图以 更好地理解?

    --

    谢谢!

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附加在方框图上,以供您理解。

    在SFP连接器上,我们连接Avago (ABCU-5741ARZ)和Avago (AFBR-57E6APZ)。

    我们在SFP连接器上获得的最大和最小速度是多少?它是否支持自动协商?

    谢谢!

    预热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    从上面的方框图中,我看到您正在使用DP8.3869万将RGMII转换为SGMII信号。 SGMII速度是IEEE定义的标准。 最大和最小速度取决于您使用的SFP连接器。 只要您的SFP连接器支持SGMII接口,我认为 869就可以按照您的期望速度运行。

    我对SFP连接器没有太多的背景知识。 您是否知道SFP和光纤发出的信号之间的区别? 为什么不在  869 PHY上使用RGMII至100BaseX或1000Basefx来处理您的应用程序? 您能否对此作出澄清?

    --

    谢谢!

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的要求是,我们希望在SFP连接器上连接SFP Eth和SFP光纤,并希望在这两种连接器上通过自动协商实现10/100/1000的速度。

    我们之所以使用RGMII-SGMII,是因为在SFP连接器上,我们希望在SFP以太网上使用10/100/1000,在SFP光纤连接器上使用10/100/1000。  

    如果我们使用RGMII-100BaseX或RGMII-1000Basefx,我们的要求将无法实现。

    如果我的理解不正确,请告诉我。

    谢谢!

    预热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patel,

    是的,正确,如果您使用光纤应用程序,869只能支持带有自动协商功能的1000个端口。 SGMII对速度没有影响。  只要您的SFP连接器支持SGMII接口,我认为 869就可以按照您所需的速度运行:(10/100/1000)用于光纤应用。

    --
    此致,

    林晓明