This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:带PCSC的TCA5013

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104369/tca5013-tca5013-with-pcsc

部件号:TCA5013
主题中讨论的其他部件: AM4388

我们的定制卡AM4388中有TCA5013。

我们可以使用TI的应用程序/库/驱动程序读取ATR。

客户要求提供符合ISO7816-4标准的PCSC投诉库。

如何与PCSC集成。请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 AM438x ePOS EVM吗? 请重新发布标题为"  AM438x ePOS"的新机票 ,它将转至 AM438x 组以获得支持?

    我们的团队只支持TCA5013问题。

    此致

    Brian